This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A:每当驾驶员出现故障时、数字隔离器就会发生故障

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1241835/iso7220a-digital-isolator-is-failing-when-ever-driver-fails

器件型号:ISO7220A

ISO7220A 用于将100kHz- 250kHz 的 LLC PWM 脉冲驱动到 PWM 驱动器 Ucc27714DR。 每当脉冲通过在输入端感应400V 电压进入 MOSFET 时、驱动器和数字隔离器都会发生故障。  

我随附了一些原理图图像、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 您能否解释一下驱动器和数字隔离器发生故障的含义? 您是看到数字隔离器上出现了错误输出、还是意味着隔离栅发生了故障?

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离器 IC 会造成损坏。 当发生故障后从外部给定 VDD 时、IC 会消耗更多电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 您能否回答以下有关您的设置和器件在损坏后的状态的问题?

    • 对隔离器输入引脚施加了哪些电压?
    • 电流消耗增加是否是唯一的损坏指标?
      • 隔离器上是否可见任何物理损坏?
      • 是否在输出引脚上看到了正确的信号? 如果未看到什么情况(例如:输出卡在高电平/低电平)?
    • 您能否测量每侧的引脚及其各自接地端之间的电阻、例如 VCC2到 GND2和 VCC1到 GND1?
      • 在测量之前、请从 PCB 上移除该器件
    • 您可以测量引脚 GND1和 GND2之间的电阻吗?
      • 在测量之前、请从 PCB 上移除该器件
    • 在您的布局中、C20、C22和 C19与隔离器的距离有多远? 去耦电容器应放置在距离其各自电源引脚不超过2mm 的位置。

    此信息可帮助我们确定器件是如何损坏的以及损坏的潜在原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hema:

    我将继续跟进、以检查您是否能够提供 Darrah 在上一篇文章中所要求的信息。 请根据需要提供的信息来帮助我们、以便我们能够帮助调试问题。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔