This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:过压峰值-启动期间最突出

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1238692/sn6505b-overvoltage-peaks---most-prominent-during-startup

器件型号:SN6505B

您好!

我们借助 SN6505B 创建了以下电源:

如要减少 D1和 D2上的振铃、已确定并添加了 RC 缓冲器。 R900和 R901 = 39e、C900和 C907 = 1nF

关于 D1和 D2上的16V 最大电压(如果您想保留20%的电压、则为12.8V)、我们现在仍然看到电压尖峰在0.15A 负载下为13.5V、在0.27A 负载下为19.25V。
即使这些电压尖峰也过高、尤其是在负载增加时、测量问题是、我们在每次电路启动时也会看到这些尖峰。 即使空载

在空载条件下启动:CH1 = D1、CH2 = D2、CH3 = Vin、CH4 = Vout

在0.15A 负载下启动:CH1 = D1、CH2 = D2、CH3 = Vin、CH4 = Vout

0.15A 负载:CH1 = D1、CH2 = D2、CH3 = Vin、CH4 = Vout

0.27A 负载:CH1 = D1、CH2 = D2、CH3 = Vin、CH4 = Vout

在"进一步测试"中、我们还在 Q91和 Q905上添加了一个 TVS 二极管、即 在 Vin 和 D1/D2之间添加的四个5.6V Z 二极管。 仍然难以在启动期间将峰值限制在<16V、并且根本无法达到12.8V 的20%储备。

根据"SN6505B:该推挽驱动器是否需要添加缓冲器?" 根本不需要 Thread、缓冲器和 TVS 二极管。

有任何关于如何处理此过压问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric、您好!

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    感谢您分享与您所面临问题相关的信息。 为了更好地了解该问题、您是否还可以分享以下信息?

    1. 变压器器件型号或数据表、包括 Vxt 产品信息以及
    2. 所需的输出电压(12V 或14V?) 和电流
    3. 共享 PCB 布局以供查看

    开关波形上的振铃通常是由于变压器或 PCB 布线中的高漏电感而发生的。 RC 缓冲电路可以抑制这些瞬态噪声、但良好的设计不需要缓冲器。

    请分享请求的信息、以便我们可以更好地评论、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    1.) 由于我们需要较高的隔离距离和爬电距离、因此我们选择的变压器有点有限。
    目前、设计中我们有 Bourns 的 HCTSM110103HAL-E。 由于 Vxt 乘积不在数据表中、因此我们测量了5个样本、Vxt 乘积为10uV。 根据数据表、最小 Vxt 乘积为7.6uV。 我假定我们在这里表现良好是正确的吗?

    e2e.ti.com/.../HCTSM110103HAL_2800_D6474_29005F00_DSS_2800_20221017_2900_X5.pdf

    2.) 所需的输出电压为~14V (8V 和15V 之间的任何电压都工作)
    所需的输出功率为2W (~150mA 输出电流)。 对于其他类似应用、我们希望使用相同的3.3W 变压器(~270mA)

    3.) 布局与 SN6505数据表中的建议类似。

    此致、

    塞德里克·加瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric、您好!

    感谢您提供所需的信息。 请在下面查看我的输入、

    1. 是的、您的理解是正确的。 器件 SN6505B 需要7.6Vµs μ V 的最小 Vxt 积、如果能够在整个温度和单位范围内保证这一点、那么具有10Vµs μ F 的变压器应该能够正常工作。
      1. 我看到变压器一次侧电感为80µH μ H 时的漏电感最大值为6µH μ H。 这似乎在较高侧、这很可能会导致您正在观察到的振铃。
        1. 请尝试在您的设计中测试 TI 推荐的变压器、以验证变压器是否是导致振铃的原因。
      2. 您还能否确认您是如何测量变压器的 Vxt 产品的?
      3. 通常由制造商估算和提供。
    2. SN6505B 应能够满足这些要求。
    3. PCB 布局大部分看起来很好、我没有看到任何主要问题。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric、您好!

    我有一段时间没有收到您的反馈、我希望您能够测试具有较低漏电感的变压器、并避免振铃/瞬变。 我会继续并将此标记为已结束、但如果您仍有问题、请随时回复。 如果您有其他新问题、请随时使用您的问题创建新的 E2E 帖子。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔