This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7744:器件引脚连接检查

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1248435/isow7744-device-pin-connection-check

器件型号:ISOW7744

您好!

有一些问题需要向您确认。

1、PIN8 EN/FLT 是否可以悬空?

如果 PIN8为高电平、那么当启用直流/直流转换器电源时、输出将为 Visoout、对吧?

3、如果 PIN8为低电平、那么是否不能为 VDD 供电而不能通过外部电源为 VIO 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的联系。 谢谢、请在下面查看我的意见。

    1. EN/FLT 引脚不应悬空。 应通过上拉电阻器连接到 VIO 以启用器件。
    2. 正确、VDD 是直流/直流转换器的输入、VISOOUT 是输出。
    3. 否、如果 EN/FLT 为低电平、则器件将被禁用、为 VIO 外部供电不允许器件运行。 必须将该引脚设置为高电平才能使器件工作。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔