This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:VCC1电流消耗

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1249810/iso1640-vcc1-current-consumption

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件:ISO1540

您好!

我们将了解 ISO1640和 ISO1540在 VCC1上的电流消耗。 我在数据表中找到了以下内容-这些是 VCC1的电流消耗规格吗?

ISO1640:

ISO1540:

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您的理解是正确的。   ISO1640和 ISO1540上 VCC1的电流消耗 规格将等于1侧(ICC1)的电源电流规格。 ISO1540和 ISO1640都是如此。  

    此致、

    肯尼斯