This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有12至15kv 隔离的隔离器件

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1247075/isolation-devices-with-12-to-15kv-isolation

您好!

我正在寻找 用于 数字隔离的10至15kv 隔离器件。 如果您看下面的图、初级开关由次级侧控制、我的应用将与之类似 、但 我的输出电压具有10kv 的浮点电压。 因此、我需要在驱动 MOSFET 时实现10kv 隔离  

Ple4ase 建议任何12kV 隔离式栅极驱动 ICS 或任何其他文档来实现   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leela、

    感谢您与我们联系。

    您能否说明一下、您看到10kV 的确切应用位置?
    换言之、请说明您需要的是10kV 隔离耐受电压(VISO)、最大浪涌隔离电压(VISOM)还是最大瞬态隔离电压(VIOTM)。 我还会通知隔离式栅极驱动器团队、以便他们在您提供所需的信息后最好地对您做出响应。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leela、

    要添加到 Koteshwar 注释中、您可以查看数据表中我们的隔离栅的典型隔离规格。 例如、 UCC21750 是我们具有最高级别隔离的栅极驱动器之一。

    此外、您还可以查看有关栅极驱动器选择的常见问题解答、以了解哪种栅极驱动器功能集最符合您的要求: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031929/faq-how-to-select-the-most-suitable-gate-driver-for-a-certain-application

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    次级侧接地  始终以10kv 电压源浮动( 在所有工作条件下、相对于人体接地可使用10kv 直流电。 初级侧直流电- 在所有工作条件下以600V 直流电从人体接地端浮动)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leela、

    没记错、这意味着隔离式栅极驱动器的初级侧和次级侧接地引脚之间可能存在9.4kV (10kV - 600V)的电势直流差。 是这样吗?

    如果正确、则我们的栅极驱动器不具备驱动此类拓扑的能力。 我们额定值最高的栅极驱动器可处理初级侧和次级侧 GND 引脚之间2121V 的工作直流电压。

    如果我不能正确地假设接地之间的电压差为9.4kV、您可以进一步详细说明您的拓扑。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andi:

    没错、我们在驱动 MOSFET 时需要9.4kV 的工作电压隔离。  我计划使用 与隔离式栅极驱动器串联的高速低信号数字隔离器来实现10kV 隔离、  

    如果我将隔离式栅极驱动器与脉冲变压器一起使用、

    您是否还有其他方法来实现该隔离以运行此转换器?

    您知道可通过独立的初级和次级控制来实现 5kw 电源(600V 直流至600Vdc)隔离的任何拓扑吗?

    如下图所示、我们将连接12个转换器(初级侧为单源侧)。  我希望在任何负载条件下都提供恒定电压输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leela、

    似乎您需要多级转换器拓扑、以便每个栅极驱动器可以分摊总10kV 电压。

    我搜索了我们的 TI 网站、似乎您没有可以参考的多级转换器参考设计。 明天我会询问其他一些小组,以防我错过了其中一个小组。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leela、

    我们没有多级参考设计、但似乎可以利用很多在线资源。

    如果您有任何其他有关栅极驱动器的特定问题、请告诉我。

    此致、

    安迪·罗布勒斯