This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:预偏置条件

Guru**** 2998010 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1250973/isow7841-pre-bias-condition

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISOW7741

大家好、团队

ISOW7841是否存在预偏置条件?

我想确认对 Vcc 和 Viso 的起始和结束订单是否有任何限制。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    感谢您与我们联系。
    ISOW7841没有任何预偏置要求。 由于次级侧输出 VISO 是通过初级侧输入 VCC 生成的、因此只需为 VCC 供电、VISO 将 由器件生成。 因此、您无需遵循任何电源定序顺序、只需为单电源引脚供电、即 VCC。

    我还想说明一点、我们建议您使用 ISOW7741来代替上一代器件 ISOW7841。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔