This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:增强型隔离器件采购

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1251091/iso1050-enhanced-isolation-device-sourcing

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1044、 ISO1042

大家好、

我们是否具有超过0.4mm DIT 的器件? 客户需要此类器件来实现 增强型隔离。 谢谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    抱歉、我们的产品系列中似乎没有任何其他 DTI 超过0.4mm 的隔离式 CAN 收发器。   μm 产品系列中的另一个隔离式 CAN 收发器 ISO1042和 ISO1044都具有大于17k Ω 的 DTI 值、但这不符合 客户指定的0.4mm 以上的要求。

    此外、我还想指出、我对一些其他非 CAN 隔离器器件进行了快速检查、但未能找到 DTI 大于0.4mm 的任何器件。 所以、这个参数看起来我们不能满足客户的要求。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    最近、团队的其他成员通知我、客户很可能不需要满足0.4mm DTI 要求。 客户很可能给出的0.4mm DTI 要求 是指 光耦合器、由于光耦合器使用弱得多的电介质材料进行隔离、因此通常需要高得多的 DTI。 我们的隔离器件使用更高质量的材料(二氧化硅)进行隔离、因此 为了满足系统的隔离要求、绝缘材料/电介质(DTI)的距离不必为0.4mm。 有关这方面的更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slla563  

    您能否进一步说明客户在这些应用中所需的隔离等级、以便我确认我们的隔离器是否满足这些要求?

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    没错、这与光耦合器有关。 客户可以接受2个标准:

    • 大于0.4mm DIT
    • 增强型绝缘(VDE 认证)、双重保护(UL 认证)

    我们是否有可以满足上述要求的器件?

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    增强型绝缘(VDE 证书)、双重保护(UL 证书)

    我们的产品系列中没有任何具有 UL 双重保护认证的隔离式 CAN 收发器。 关于 VDE 的增强型隔离认证、ISO1042已通过认证、满足 此标准(有关认证证明、请参阅该文档: https://www.ti.com/lit/cr/szzq123r/szzq123r.pdf)。  如果客户  可以使用 通过增强型隔离(VDE)认证 而不是双重保护(UL)认证的器件、则可以考虑将 ISO1042用于其应用。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    客户必须需要 UL  证书。 我知道我 以前和 Saleem 和 Michael 谈过的背景。 感谢你的帮助。 这里没问题。

    BRS、

    弗朗西斯