This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6761:输出逻辑

Guru**** 2588225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1251787/iso6761-output-logic

器件型号:ISO6761

您好、我们使用 的是我们的产品之一 ISO6761DWR。

我们将同时并行使用另外一个编程器器件(每次连接一个)、

其他程序员使用 IAR I-jet 程序员, 在正常情况下始终处于高状态。

我的疑问是 ,由于  IAR I-jet 在正常情况下   处于高电平状态,当接入 ISO6761DWR 线路处于低电平状态(在输入端提供低逻辑电平)时,它是否会被视为逻辑低电平? 因为另一个(IAR I-jet)正常为高逻辑电平。  

ISO6761DWR 是否  为图腾柱输出类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    可以、ISO6761DWR 是图腾柱(推挽)输出类型。

    关于 IAR I-jet 编程器器件、有几个问题:

    1. 是否有内部上拉电阻器? 如果是、电阻器的值是多少?
    2. 编程器是在驱动信号还是在监控来自隔离器的信号的状态?

    此致、

    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    不清楚内部上拉电阻器的值可能是4.7K 到10K、(详见)。

    编程器将信号提供给 MCU、

    我们的疑问是、在将信号从编程器发送到 MCU 的同时(信号名称  是 TDI/TDO)我们的 ISO6761DWR 通常为高电平状态、而编程器开始运行(TDO/TDI 切换)在进入低电平状态时  、电流从 ISO6761DWR 器件灌入。  除非灌电流小于2mA,否则一切正常。

    如果出了问题、请更正我。

    谢谢

    甘尼什五世


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    隔离器和 IAR I-jet 的两个逻辑输出不应相互连接、因为这可能会导致两个器件都损坏。 您必须使用多路复用器或其他方式 、才能将2个逻辑输出应用到 MCU 的单个输入中。

    我无法清楚地理解问题是什么。 您能否 再次澄清一下您的问题?

    此致、

    A·维塔尔