This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:原理图和布局问题

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1251648/isow1412-questions-on-schematic-and-layout

器件型号:ISOW1412

您好、团队成员:

1.电容值

在 EVM 上、采用 Murata 电容作为 C4。 我们是否对 直流偏置和 初始容差有一些建议? 是否也有下限?

*C4: GRM21BR6YA106KE43L (+/-10%初始容差,-37.3%直流偏置(@5V)
10uF x (-10%) x (-37.3%)= 5.6uF

2.  13.1布局准则

它显示4mm 内无迹线或接地、是否可以通过覆铜线和11引脚12引脚识别该原点?

如果在 EVM 布局中添加4mm 圆、为何 L5周围的圆内会有图形?

3. 13.2布局示例

电容器之间2-4mm 限制的原因是什么?

如果将通道从电源引脚移开、则可能会影响电源的稳定性。 如果将通道移至更靠近电源引脚的位置、会发生什么情况?  

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    感谢您与我们联系。

    您可能错过了原理图的附加内容、因此我不确定哪些是 C4和 L5、但我仍能回答您的问题。 请在下面找到我的输入内容、

    1. ISOW1412对去耦电容器没有特定要求。
      1. 0.01µF μ F 和1µF μ F 电容器提供 ISOW1412所需的瞬态、而额外的10µF μ F 是保持器件稳定电源的大容量电容器。 μ 10µF 的变化不应影响器件运行、客户可以选择他们喜欢的容差。
      2. 我无法在数据表中找到-37.3%的直流偏置信息、您能否确认您在哪里看到此信息?
    2. 这是指示例 PCB 布局图中的排除区域绘制。 并重申应遵循排除区域、该区域中不得有其他外部迹线或平面。
    3. 由于噪声滤波性能更好、电容器之间的间距2-4mm 可实现稍高的效率和更低的辐射。 如果可能、我们建议遵循这一点。 但如果现在仿效、对效率和排放的影响可以忽略不计。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao-San:

    感谢您的支持。

    我认为直流偏置信息来自以下 URL。

    https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=GRM21BR6YA106KE43%23

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    感谢您分享链接、这对您有所帮助。
    对于大多数电容器来说、这种行为是相似的、因此这是可以的。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔