This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ISO1042问题

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1253044/iso1042-iso1042-question

器件型号:ISO1042

大家好、

请问、对于 ISO1042BDWVR 的初级侧和次级侧的电流消耗、应该查看哪一个? 总线是指什么? 我的 VCC1和 VCC2都是5V 输入。  谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的联系。  

    Unknown 说:
    总线指的是什么?

    "总线"一词是指 CAN 总线、它 通过 CANH 和 CANL 引脚连接到器件。  

    此致、

    肯尼斯