This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:无极性 RS485

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1253828/iso1410-polarity-free-rs485

器件型号:ISO1410

大家好、

您能否推荐隔离式极性续流 RS485瞬态保护和非隔离式极性续 流 RS485瞬态保护? 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    当您使用术语"无极性"时、我假设您指的是极性校正功能、根据该功能、器件将能够在启动时检测总线极性并 相应地调整 A 和 B 引脚的极性。 如果情况不是这样、请告诉我。

    我们没有任何 具有此极性校正功能的隔离式 RS-485收发器。

    为了 针对具有此极性校正功能的非隔离式 RS-485收发器提供建议、我在收发器团队中添加了环路。  

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    我当前不知道有什么器件可以将"A"和"B" RS-485引脚调整为非隔离极性不匹配。 我认为我们的器件假设对器件施加了正确的反相和同相 RS-485输入。  

    我还通知了 Parker 有关这一话题的消息、他对 RS-485产品组合非常了解、而且有可能还要对这一话题做出进一步的评价。 请允许他在下周与您联系、因为他目前不在办公室。  

    此致、

    泰勒