This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:SN6507轻负载条件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1240169/sn6507-q1-sn6507-light-load-conditions

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6507SN6501SN6505B

您好!

我已经设计了一个基于 SN6507的隔离式 PSU、以便将+5V 升压至+12V。

SN6507配置如下:

转换率:218V/us  
fCLK:575KHz  
电流限制- 1.2A  
DC 引脚 N.C -将占空比设置为默认48%
软启动设置为9ms

SN6507连接到 脉冲变压器(比率为3:8; 初级电感为300uH;Vit= 11V/us)和整流二极管 MBR0580S1-7。 还在第二部有缓冲器。

 负载是具有内部 LDO 稳压器的 TI 器件。  我已经看到在器件运行时为该器件供电的输出轨为14.4V。 这略高于预期值(大约为13.3V、5V 输入 非常精确)。  但是 、此器件在睡眠模式下仅消耗100uA 电流、在这种情况下、我看到电压轨上升到~24V。

这是变压器的饱和吗? 这是不是由负载几乎没有消耗的电流引起的?

我已经增加了一个齐纳钳轨,但我不想只依靠这一点,同时我是一个简单和廉价的解决方案。  是否应该添加一个预负载、以确保始终消耗最小电流、例如1mA、 这对 SN 6507是否有帮助? 数据表没有提供太多指导?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您与我们取得联系并提供有关您所面临问题的详细信息。
    您能帮助我了解原理图和变压器数据表吗、以便我可以确保设计中没有问题吗?

    考虑到器件、变压器和二极管上的传导损耗、对于具有3:8变压器且输入为5V 的变压器、输出应约为12.5V。 但如果您看到的输出电压更高(如14.4V)、则匝数比可能会略高。 在任何情况下都无法看到24V 电压、请共享变压器数据表、以便我可以了解一下。 如果您可以分享显示这些行为的输出电压波形、则也会有所帮助。

    该器件不会直接控制输出、而是只是开关变压器。 负载会使输出电压下降一点、而在空载时、输出应略高(例如比平均负载高10-20%)、但不应是输出的两倍。

    Unknown 说:
    这是变压器的饱和吗? 它是否由负载几乎没有消耗的电流引起?

    饱和会导致输出电压下降和输入电流过大、这不应该是饱和。 无负载不应导致任何运行问题、输出电压不应增加这么高。

    Unknown 说:
    我应该添加一个预加载、以确保始终消耗最小电流、说1mA、 这对 SN 6507有帮助吗?

    您不需要最少的负载即可使解决方案正常运行、请分享请求的信息以供查看。

    Unknown 说:
    数据表没有提供太多指导?

    我理解您的担忧、因为器件不直接控制输出、很大程度上取决于变压器、您可能无法在数据表中找到有关这方面的更多信息。 抱歉。

    我期待收到您的信息,谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar -感谢您的答复和对此延迟的道歉- 请查看下面的原理图片段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器数据表:

    HCTSM8系列高间隙和爬电距离变压器(ihs.com)

    任何能够让我理解为什么看到这一点的反馈、我们都将不胜感激。 再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您分享原理图和变压器数据表以供审阅。

    原理图看起来很好、我没有看到任何主要问题。 该变压器还设计用于与 SN650x 器件协同工作、我们有许多客户使用它们而不会出现任何问题。 您可以帮助我提供以下信息以进一步调试该问题吗?

    1. 能否确认您是否仅对一个电路板、一个变压器或多个电路板和多个变压器进行了测试?
      1. 如果只有一个电路板或一个变压器、您能否测试另一个电路板并确认您是否看到相同的问题?
      2. 我正在尝试排除与某个特定电路板、变压器或测试设置相关的任何问题。
    2. 您能帮助我解决有负载和无负载显示正常输出电压和高输出电压的输出加电波形吗?
    3. 您能否将开关频率调整至420kHz 并重新测试电路板?
      1. 由于变压器数据表中提到了在420kHz 默认频率下运行的 SN6501和 SN6505B、因此可能值得在相同测试频率下进行测试、以检查这是否仍然存在问题。

    请根据需要提供信息来帮助我们进一步调试问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我有一段时间没有收到您的反馈、我希望您能够解决此问题。 如果问题未得到解决、请根据需要提供的信息帮助我们进一步调试问题、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送跟进电子邮件和道歉  Koteshwar、我一直很忙。

    我为您的1提供了输入。我在我测试的3个板中看到了相同的行为。 我将尝试.2和.3 asap。 然后返回信息。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    很抱歉、现在我很忙、所以成功地进行了一些测量:我正在绘制 Vcc 引脚上的5V 输入 电压(黄色迹线)、驱动器的输出、移除齐纳二极管后 TP2和 TP3上的电压-并且几乎没有 电流负载。

    遗憾的是、将频率下调至400kHz 没有改善-  

     1 fsw_400kHz_30K_RCLK

     2 FSW_300kHz_43K_RCLK

     3fsw_200kHz_60K_RCLK

    图4:Fsw_105khz_110K_Rclk.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还尝试了另一种方式- 1MHz、相对于20K 电阻器大约500kHz、该行为没有发生太大的变化。 请参阅下面的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您分享此波形。 我感到意外的是、输出电压稳定在20V 左右、当输入电压为5V 时、匝数比为3:8的变压器是无法预料的。 您能否确认在添加负载时电压是否下降以及下降了多少?


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔