This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:硬件问题

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1362378/iso3082-hardware-issus

器件型号:ISO3082

您好、TI 专家

MCU 数据通过 UART3_TXD 发送到 ISO3082。 发送数据后、DIR3从高电平变为低电平并切换到 RX 模式。
您会发现 UART3_RXD 有一些异常数据(485_1_B 和485_1_B 没有数据)。
如果在50ms 后切换方向、则不存在异常数据。
这种现象是否正常? 我们如何解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您与我们联系。 看起来在 TX 数据传输结束的完全同时 DE 转换为低电平。 我怀疑器件之前切换到接收模式的时间太短、由于传播延迟、信号刚刚在总线上完成。  

    我建议等待切换模式、直到大约3us 后(这是2*TPLH (max))。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁