This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:提供3D 模型

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1361853/ucc33420-3d-model-available

器件型号:UCC33420

您好!

是否提供了 UCC33420的3D 模型? 我已经浏览过 TI 网站。

谢谢、此致、

帕特里克


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    下面是一个.obj 格式的3D 模型。

    e2e.ti.com/.../UCC33420.obj

    我希望这可以回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    还没有。 缺少侧面和底部的引脚/触点几何形状。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    此版本适合您吗?

    e2e.ti.com/.../UCC33420-pins.obj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    更好的是、但我实际上想的东西更像这样(UCC33420数据表的图片):

    例如、更详细

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 给你。

    e2e.ti.com/.../UCC33420-with-leadframe.obj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    所需的器件。 是否可以作为.step 而不是.obj 发送/导出?

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我使用了一个在线转换器、结果是一个非常大的文件。 不确定这是否起作用。

    e2e.ti.com/.../UCC33420-with-leadframe.stp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    谢谢。 我刚才看到的是引线框不正确。 查看数据表时、引脚3、4和5已连接、引脚9、10和11已连接。 与3D 模型中的引线框不匹配。 顺便说一下、我现在知道如何处理.obj 文件。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我作了更正。 以下是已更新的.obj 文件。

    e2e.ti.com/.../UCC33420-c.obj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    对我来说、它看起来仍然不正确。 如果我看看底部、两侧似乎发生了翻转。 此外、引线框的形状与第二个.obj 文件中的形状不同。 此外、比例似乎是错误的(系数10较小)。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    给你。 放大和引线框 flipped.e2e.ti.com/.../UCC33420-10x.obj