This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:无100V200Vの時の抵抗値・しきい値

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360146/iso1212-100v200v

器件型号:ISO1212

"表2. 数据表中列出的"交流应用的建议值"(发送的照片中的红色框)列出了基于240V 和110V 的阈值。 输入100V 和200V 时的电阻值和阈值是多少? 请告诉我。 幻灯片。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/1013/ISO1212-AC_57304D3044302450_.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    阈值由电阻器设置、如数据表中所示。 您可以使用表中提供的100V 和200V 值、也可以使用 Excel 计算器(此处链接为 http://www.ti.com/lit/zip/SLLC457)重新计算特定应用

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。

    入力電圧はしきい値に関係ないのでしょうか。

    データシートを読むと、関係あるのかなと考えられます。

    しかし、エクセルのしきい値計算には抵抗値しか関係ないように読み取れます。

    100V200V入力時の推奨抵抗値を教えて頂きたいです。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个仅英文版的论坛、请翻译您的问题并重新发布、以便以后的用户可以使用这些内容来帮助他们进行调试。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    お返事ありがとうございます。入力電圧はスレッショルドとは無関係の知覚ですか μ A? データシートを読んだ後、私はそれが関連しているかもしれないと思います。ただし、Excelのしきい値の計算には抵抗値のみが関与しているようです。100V入力と200V入力の推奨抵抗値を知りたいのですが。ありがとうございます。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 这也是一个英文论坛。 请用英语重申问题、以便未来的用户可以参考该帖子来解决未来的问题。  

    重申先前的讨论:

    • 输入阈值不受输入电压和
    • 输入阈值由电阻器 Rsense 和 RTHR 进行设置、如9.2.1.2.1中所示、设置电流限制和电压阈值。  
      • 可以使用上面链接的计算器通过 Excel 计算自定义值。
      • 或者、表2。 应用手册的屏幕截图可用于表中所示标准交流输入附近的电压。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉。

    我试着把它转换成英语,但它不起作用。

    谢谢你。 我能理解它。