This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1641:ISO1641的输出缓冲电压存在高风险

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360964/iso1641-output-buffer-voltage-of-iso1641-is-high-as-a-risk

器件型号:ISO1641
主题中讨论的其他器件:TCA9800、

大家好、

客户主器件 SOC VIL 为0.54V、

因此他们认为我们的缓冲器输出0.65V (vol1)太高而无法正确读取,我们是否可以采取任何措施来降低这个0.65V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    您看到的偏移对于双向器件的功能而言是必要的、以防止双向通道中出现闩锁情况。  

    (+)[常见问题解答]为什么 ISO1540/ISO1541和 ISO1640/ISO1641双向 I2C 隔离器的 SIDE1上的逻辑低电平输出电压 VOL1高达0.8V? -隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

    因此、我们无法解决这个问题。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以插入一个像 TCA9800这样的 I²C Ω 缓冲器。 它必须通过其 A 侧连接到 ISO、并且在其 B 侧有额外的限制、即没有上拉电阻器或开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果他们在主端只有此请求、他们是否可以交换方向?

    因为另一侧仅为400mV、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    正如 Clemens 所说、客户可以使用 VOL 低于 ISO1641的额外缓冲器。 旋转隔离器也是一种选择、但请记住、建议仅将隔离器的侧1与 MCU 直接连接。 隔离器的侧2设计为总线侧、用于驱动更高的容性负载(多个 I2C 节点)。  

    有关更多详细信息、请参阅 (+)[常见问题解答] ISO1640:ISO1640/ISO1641 1侧的最大负载电容和负载电流额定值为何低于2侧?  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    额外的缓冲器需要额外的成本、您的意思是 ISO1641 1侧的拉低强度设计得更低、因此它应该更适合 MCU 主侧、这是您的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大总线电容在1侧为80 pF、在2侧为400 pF。 如果2侧的总线不是太大、可以交换两侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    ISO1641的1侧设计得更低,因此它应该更适合 MCU 主侧,

    是的、隔离器的第1侧具有较低的最大总线电容。 因此、建议仅将1侧专用连接到 MCU。  

    [报价 userid="96787" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360964/iso1641-output-buffer-voltage-of-iso1641-is-high-as-a-risk/5196368 #5196368"] 1侧最大总线电容为80 pF,2侧最大总线电容为400 pF。 如果2侧的总线不是太大,您可以交换两侧。

    隔离器1侧的 VIL1和 VIH1阈值非常接近。 这意味着总线中的微小干扰(低至50mV)可能会导致状态变化。 因此、TI 不建议使用隔离器的1侧来驱动多节点总线、即使总线低于80pF 的1侧最大容性负载也是如此。

    此致!
    安德鲁