This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:最大距离 RS485 5V 和3V3 - 1200米- 1Mbit/s

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1362228/iso1430-distance-max-rs485-5v-and-3v3---1200-meters---1-mbit-s

器件型号:ISO1430

您好!

我们以1Mbit/s 的速度更新基于 RS485的旧工业网络、我们使用 ISO1430能够很好地替换旧组件(驱动器+隔离变压器)。 我们使用简单的线对电缆(150特性)、 每端端端端接150欧姆、1个设备每端接 ISO1430、 1个 sypbus 来检查每端的帧。

我们的测试在1 Mbit/s (无中继器)下可正常运行至1500米、这是正确的、几乎与旧组件相同。

我的问题:我们为 ISO1430提供5V 电压,也许你有答案,我寻找但找不到精确的答案, 如果我们提供3V3,我们会有 相同的距离,还是我们可以估计损失 (或比率)?

此致、

Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    我很高兴听到 ISO1430运行良好。 如果您将 VCC2从5V 降低到3.3V、为总线提供的功率就会更少。 因此、您可以预计距离和驱动强度会降低约66%(或3.3V/5V)。

    此致!
    安德鲁