This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:ISO1430 -将接地 ISO1430与接地屏蔽线分开- 61000 4-4

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360196/iso1430-iso1430---separate-ground-iso1430-from-ground-shield-wire---61000-4-4

器件型号:ISO1430
主题中讨论的其他器件: ISO1410

您好!

我们使用了 基于 RS485的旧总线、并将我们的设备升级 为使用运行良好的 ISO1430。 我们对接地有疑问、因为 "屏蔽线"通过电容器和变阻器连接到我们设备上的 DB9并接地、从而使网络达到相同的等电位。

为了进行良好的61000-4-4测试、我们应该通过电容器和变阻器连接 ISO1430的接地端(请参阅图像、解决方案1?)、还是应该隔离 ISO1430的接地端并将其直接连接到接地端(请参阅图像、 解决方案2?)

此致、Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!  

    请允许我用几天时间联系团队并收集这些信息。 IIN 一般、我们不建议跨隔离栅连接元件。  

    您已共享的照片被阻止。 请提供屏幕截图以用于后续帖子。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    RS 至485屏蔽线直接或通过电容器/变阻器连接到系统接地不会对器件运行产生直接影响。 因此、这对于 ISO1410而言不是问题。

    为了提供最佳保护、屏蔽线应连接到终端设备的机箱。 如果机箱在左侧(如方框图中所示)、则应通过电容器/变阻器将屏蔽连接到左接地端。 如果机箱位于右侧、则可以将屏蔽层直接连接到右侧接地。

    请注意、ISO1410的 GND2引脚应直接连接到系统接地端、而不是通过电容器或变阻器。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 请参见新图像(我正确地线和地线),正确吗? 您提到 GND2直接连接到 ISO 接地端。  从地面到地面,我们是否应该为恶劣环境添加保护组件?

    此致、Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,只有一个 schem 要看(我可能下载两次错误)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    ISO1410的 GND2应直接连接到 ISO 接地、我看到您已经完成了该操作。 由于 ISO 接地与系统接地隔离、因此应通过电容器/变阻器网络连接到机箱。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 好的 、我们将 1430 ISO 接地端与同一根导线的接地端连接(请参阅图)。  但我担心、如果我们在 EMC 测试过程中出现导线电扰动、ISO1430的接地是否会损害/扰动质量?

    此致、

    Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    感谢您与新连接分享更新后的方框图。 考虑到 RS 至485总线通过 TVS 二极管进行保护、这应该不会是问题。

    您到目前为止展示的所有图都没有错、您需要了解系统的哪个部分直接连接到机箱、然后一切都应该通过电容器/变阻器连接到机箱。

    您之前分享的图表(见下图)本身也就足够了。 您可以使用这种方法、它应该可以很好地工作。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔