This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:设计23V/SN6505B 100mA 隔离电源

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1358176/sn6505b-design-a-23v-100ma-isolation-power

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6505A

大家好、

我们要使用 SN65055来设计隔离栅极驱动器电源、规格:

输入:5V
输出:23V/-5V 100mA (18V/-5V 100mA)
隔离:1500V

但我们使用 TINA 仿真 SN6505A + 750316856、输出电压限制为19.8V。

你会介意检查出什么问题吗?

 e2e.ti.com/.../SN6505_5F00_5V-to-23V.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!
    感谢您共享 Tina 仿真文件。 请允许我们查看此内容、并在星期四结束前与您联系。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    很抱歉响应出现延迟。

    我们对文件进行了仿真、还看到输出电压为19.8V。 尽管变压器的匝数比为1:4.67、但输出电压不应是输入电压的4.67倍。 这主要是由于二极管中的导通损耗和变压器损耗。 您可以使用数据表中的公式(10)(也复制在下方)计算给定匝数比、VIN、VF 和其他参数的输出电压。

    我快速地将二极管从 B340A 更改为1N1183、并且能够看到21.45V 的输出电压、请参阅下面的屏幕截图。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar ,

    感谢您的答复。

    根据公式、假设二极管的 Vf 为1.4V、变压器的匝数比必须大于5才能满足23V 的输出要求。
    但我无法在 Wurth 网站上找到一个大于5转的推挽式变压器。 您能否推荐符合我设计要求的变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    您的理解是正确的。 如果二极管的正向电压(VF)为1.4V、则所需的变压器匝数比将会更高。 与选择更高匝数比相比、我更倾向于选择具有更低 VF 的二极管、因为较高的 VF 会导致较高的功率损耗和较低的效率。 常见的情况是找到 VF 为0.5V 的肖特基二极管。

    我不知道现有的任何匝数比为1:5的变压器、但如果您要求变压器供应商提供您的选择、他们会乐意开发出符合您要求的变压器。

    SN6505B 数据表中列出了另一个变压器78931812523、其匝数比略微高。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔