This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]当一个数字信号对应的 VCC 为0V 时、是否可以将其施加到数字隔离器输入端?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1361889/faq-can-a-digital-signal-be-applied-to-digital-isolator-input-when-its-respective-vcc-is-0v

当某个数字信号对应的 VCC 为0V 时、是否可以将其施加到数字隔离器输入端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数数字隔离器输入引脚的绝对最大额定值为"VCCx + 0.5V"、如数字隔离器数据表的以下屏幕截图所示。 这意味着当 VCCx = 0V 时、可被施加到输入引脚上的最大电压应该小于0.5V。 因此、当其相应的 VCC 为0V 时、向输入引脚施加有效逻辑电压(例如3.3V 或5V)会超出绝对最大额定值、并可能对器件造成永久损坏。 因此、当数字隔离器对应的 VCC 为0V 时、不建议向其输入端施加数字信号。