This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:最大输出电压

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1357335/sn6501-q1-maximum-output-voltage

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501、

团队、您好!

根据数据表、输出电压限制为30V 有何原因?

根据变压器比率、应该可以实现更高的电压、对吧?

非常感谢澄清和 BR

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    您的理解是正确的、输出电压主要取决于变压器匝数比、不受 SN6501的限制。 不过在电压较高时、可用的输出电流会降低。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、非常感谢您的回答。

    关于这一点的唯一附加注释:输出引脚是否可能看到变压器的某种反射电压?

    例如、当比率为1:3 (10V:30V)时、D1/D2引脚的电压为10V (从次级侧反射)

    但如果次级电压为35V、则 D1/D2的电压为11.5V。 由于我们的 max.abs 规范、这可能很关键、对吧?

    非常感谢澄清和 BR

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    由于这是一种拉-拉配置、D1/D2观察到的电压将是输入电压的两倍。 也就是说、如果输入电压为10V、那么器件的电压将为20V。 但是、由于该器件仅支持高达5.5V 的输入电压、因此 D1/D2处的预期最大电压将为11V。 这不应违反 D1/D2的绝对最大额定值。

    请参阅 SN6501-Q1数据表中的第8.3.1节、其中说明了 D1/D2处的电压将如何为2*VIN。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔