This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6731:ISO6731FDWR 相关问题

Guru**** 2957960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360628/iso6731-iso6731fdwr-related-issues

器件型号:ISO6731

您好,

ISO6731FDWR 手册中的电源电压范围为1.71V 至1.89V 和2.25V 至5.5V、如下图所示。 请问1.89到2.25范围内的电压器件是否无法正常工作? 为什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    如您所见、数据表中列出的电源电压为1.71V-1.89V 和2.25V-5.5V。

    为 VCC 施加 不 在该范围内的电压会违反建议的工作条件。 我们无法保证此器件在 VCC 1.89V 至2.25V 之间正常运行。

    此致、
    A·维塔尔