This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:请求提供 ISO1050电阻的引脚至引脚参考值。

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1359475/iso1050-request-for-pin-to-pin-reference-value-of-iso1050-resistance

器件型号:ISO1050

您好、TI 专家。

我想知道引脚间的 ISO1050基准值、如下所示。

VCC1/RXD/TXD - GND1

VCC2/CANH/CANL - GND2

请检查。 谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们额外的24小时来与您联系。\

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunseok、您好!  

    感谢你等待。 下面提供了 REACH 引脚对地的电阻。 请注意、由于数据是在一个器件上获取的、因此此处仅作为指南提供。  

    1. VCC1/RXD/TXD - GND1
      1. VCC1至 GND1–273k Ω
      2. RXD  至 GND1 - 2.913M Ω
      3. TXD  至 GND1 - 7.52M Ω
    2. VCC2/CANH/CANL - GND2
      1. VCC2 到 GND2 - 268k 欧姆
      2. CANH 到 GND2 - 4.44M Ω
      3. CANL 到 GND2 - 4.44M Ω

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 ISO1050DUBR 的引脚对引脚值与我检查的值不匹配。 我可以改用您提供的值、即使它们不是 ISO1050系列的专用值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunseok、您好!  

    可以、您可以使用我提供的值作为参考点。 不同部件的值可能会有所不同。 在电路板上或在测试条件下测量时、电阻也会变化。  

    抱歉前面没有提到、但以下是 6.9电气特性表中的 TI 额定规格。 正如您看到的、这是器件通电后在典型测试条件下对 CAN 引脚的测量结果。   

    此致!
    安德鲁