This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:PSpice 模型 CTR 调整

Guru**** 2961600 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360362/isom8110-pspice-model-ctr-adjustments

器件型号:ISOM8110

大家好、

您能否在 ISOM8110 PSPICE 模型中确认 CTR 设置? 7个月前~的一个 E2E 主题说是120%、但我想确保情况仍然是这样。

我们是否可以在模型中在100%至155%范围内调整 CTR 设置?

谢谢!

特伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trent、您好!  

    感谢您与我们联系。 ISOM8110的 PSPICE 模型设置为具有120% CTR。 如果您想使用不同的 CTR 测试边沿条件、请修改 PSPICE 文件、使其具有您想要测试的 CTR 比率。  

    模型的设计考虑到了这一点。 只需更改突出显示的部分即可测试其他 CTR。

    此致!
    安德鲁