This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:iso1228源模块

Guru**** 2957460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360577/iso1228-iso1228-source-module

器件型号:ISO1228

您好,先生

在源类型中、 需要在 AVSS 和域之间存在 RlLim

引脚7、引脚17中添加了 AVSS、

我需要将引脚7引脚17和串联 A R 短接至地?

我担心热性能

另一个问题是拉电流类型的每个通道的电流输出

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    我需要将引脚7、引脚17和系列 A R 短接到地吗?

    是的、您需要将引脚7和引脚17短接在一起。 串联 Rilim 将从电源端子连接到引脚7和引脚17结。  

    Unknown 说:
    另一个问题是源类型中每个通道的当前输出是多少

    您可以在表5.9电气特性—直流规格和"电流限制和断线"部分中找到灌电流类型和拉电流类型配置的"通过 INx 引脚消耗的电流之和"。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    安德鲁