This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:vol1问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1360427/iso1540-vol1-issue

器件型号:ISO1540

您好  

发现 ISO1540的 VOL1为~0.88V、但 I2C 的 VIL 器件规格为0.8V、似乎超出器件的规格。 想知道如何解决这个问题吗? 谢谢你。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当上拉电流为最大3.5 mA 时、该值应低于0.8V。 您使用的是什么上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    上拉电阻为1K 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图使用560和10K 欧姆、而不是1K 欧姆、VIL 与1K 欧姆的情况相同。 想知道是否有任何想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这超出了数据表中的 VOL1规格。 您是否确定这是您的唯一上拉电阻器? (如果您将其省略、电压是否会升高?)