This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:过流行为

Guru**** 2967810 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1358599/sn6505b-over-current-behavior

器件型号:SN6505B

您好!

我们使用 SN6505B 并使输出过载、从而查看系统中的行为。

  • 我们观察到的是、输出电压在过载条件下大约1秒后开始断续。
  • 则会发生输出断续、且102、91、83、79、75 73毫秒。

这是因为达到了内部热限值吗?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您的理解是正确的。 当器件达到热关断阈值时、它会关断并等待其冷却。 根据所示的波形、器件似乎处于热关断状态并重复恢复。 因此、首次关断花费了更长的时间、而以下情况发生得更快。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再问几个问题:

    热关断后的关断时间是否是固定的持续时间? 在我们的测试中、我们看到在多个周期内的响应时间大约为13.404ms、因此出现了这个问题。

    I_LIM 是否与数据表中描述的芯片将发生故障并停止开关的电流相同? 或者 I_LIM 是芯片强制实施的峰值电流限制吗?  

    在该问题之后、哪些具体因素决定了该电流限值? 数据表列出了电流钳位限值的宽范围、I_LIM 为1.42–2.15A、标称值为1.75A、如下所示。

    是否有任何有关过流和过热保护的其他文档? 我们在数据表中找不到任何内容。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您继续回答其他问题。 请在下面查看我的输入、

    热关断后的关闭时间是否为固定的持续时间? 在我们的测试中,我们看到多个周期的时间大约是13.404ms,这提示了这个问题。

    数据表规格了热关断开启和关闭阈值、请参阅下面的屏幕截图。 当达到导通阈值(通常为168C)时、器件进入热关断状态并关闭。 关闭器件后、器件开始冷却、器件温度下降。 一旦温度降至关断阈值(通常为150C)以下、该器件将重新开启。 由于该器件只需冷却约18C、因此可快速重新开启。 根据大家分享的内容、将18C 从168C 冷却到150C 所需的时间似乎为13.4ms。 由于该器件处于相同的工作和环境条件下、因此大多数情况下需要相同的时间来冷却。

    如果您尝试使用新器件或更改环境温度、则这次可能略多或略少。 但对于给定工作条件下的给定器件、大部分情况下会看到相同的关断时间。

    中是否按照数据表中所述的 I_LIM 芯片发生故障并停止开关的电流? 或者 I_LIM 是芯片强制实施的峰值电流限制吗?  [/报价]

    SN6505的电流限制是一个逐周期电流限制。 当它检测到漏极电流已达到 ILIM 时、它会在该周期内关闭开关、并从下一周期开始再次切换。 如果下一周期中存在过载、则它将再次检测 ILIM 并关断开关。 因此、如果在漏极引脚上监测、输入电流应该是脉动电流。 波形中显示的输入电流很可能是大容量电容器连接到 SN6505或变压器之前的电流、因此它没有看到开关电流。 波形也缩小到了300ms/div、这可能是看到平坦输入电流的另一个原因。

    在这一问题之后,哪些具体因素决定了该电流限制? 数据表列出了电流钳位限值的宽范围、I_LIM 为1.42–2.15A、我们的工作 Vcc 的标称值为1.75A、如下所示。

    电流限制阈值的变化是由内部基准导致的、该内部基准因器件和温度而异。

    谢谢、我帮助您进行您想要的澄清。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

    [/quote]