This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:驱动器侧电压。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1359325/iso3086-voltage-on-the-driver-side

器件型号:ISO3086

我已经为使用 ISO3086进行隔离的 DMX 应用设计了一个 LED 驱动器。 I´m 在逻辑侧使用5V、而在驱动器侧使用3.3V。 它可以正常工作、但长期而言我会感到担忧、因为数据表建议两侧的电压为5V。 这会是问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、  

    感谢您的提问。  

    5V 的逻辑侧 VCC 正常。

    然而、 驱动器侧 VCC 的电压为3.3V、不在建议的运行条件范围内。 由于驱动器侧 VCC 不在建议的运行条件范围内、器件可能无法按预期运行。  

    3.3V 电 压处于绝对最大规格范围内、因此器件不会因驱动器侧 VCC 处的此电压而损坏。

    为确保器件正常运行、我们强烈建议保持在建议的运行条件内。

    此致、
    A·维塔尔