This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:应用问题

Guru**** 2964710 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1358938/iso1050-application-issues

器件型号:ISO1050

您好!

ISO1050中的内置齐纳二极管的参数是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    感谢您与我们联系。 在这个器件中没有内部齐纳二极管。 您是否指的是下面所示的总线保护二极管?  

    如果是、请注意、我们不单独表征器件内部的元件、因此这里没有数据。 相反、数据表中提供了必要的数据、作为器件级特征评定的一部分。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。
    在这张图中它是二极管。 如果没有相关参数、
    您能否确认芯片中是否有二极管?
    这与客户的布局设计相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!  

    是的、芯片中集成了一个等效二极管。 这是 数据表中描述的提供–27V 至40V 总线故障保护的功能。

    此致!
    安德鲁