This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8711:关于寿命期投影机械测试报告

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1358739/isom8711-about-life-time-projection-mechanical-test-report

器件型号:ISOM8711

团队成员

我们是否有 ISOM8711的寿命预测? 和机械报告、如焊接和压力测试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaofeng:  

    感谢您与我们联系。 我假设、通过"寿命预测"、您指的是我们其他数据表中显示的 TDDB 图形(请参阅下面的示例)。 TDDB 测试需要很长时间、 此数据尚不可用于 ISOM8711。 数据表在可用时将使用器件特定的 TDDB 图形进行更新。

    机械测试结果可在产品文件夹的资质认证摘要中找到。   

    或访问此链接(质量、可靠性和封装数据下载| TI.com)中的"认证摘要"和"S"测试。  

    请告诉我这是否解答了您的问题。  

    此致!
    安德鲁