This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420-Q1:需要原理图和尺寸。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1357792/ucc33420-q1-schematic-and-footprint-wanted

器件型号:UCC33420-Q1

这款 IC 完美地满足了我的所有要求、我很乐意将其融入我的设计中。 如果您能为我提供此 IC 的原理图和占用空间、我将不胜感激。

提供的 UltraLibrarian 设计在 Altium Designer 中不起作用。

谢谢!

R·沙尔马·古鲁玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gurumayum:

    可以在产品网页上 的用户指南中获取该原理图。

    该封装可以在数据表的最后一部分找到 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我提供有关此方面的 Altium Designer 封装库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的。

    感谢 youe2e.ti.com/.../ul_5F00_PUCC33420QRAQRQ1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 但是、此文件也不包含中的封装尺寸(.pcblib)。

    我目前使用的是最新版本的 Altium Designer 24.4.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gurumayum,

    您可以在产品网页上 此处的设计和开发部分下查看有关封装尺寸的所有可用文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在那里检查,找不到我想要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gurumayun,

    不知道为什么这没有帮助你。 我将尝试在 Altium 上查看如何使用这些文件来提供帮助、稍后我将回到您的身边。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您网站上提到的所有步骤操作。


    在最后一步、它会如下图所示:

    "x2注:该版本的 Altium 在 Schematic FontManager 的脚本接口上存在问题。 所有符号文本和参数都将使用由 UL_Import.pas 顶部的 ForceSchFontID 整数指定的 FontID。"


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gurumayun:

    您是否会按照以下特定步骤导入封装?  超级库管理员 

    这应该有帮助。 如果您仍有问题、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己制作了足迹。
    谢谢。