This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:整流器输入

Guru**** 2960040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1358376/iso1212-rectifier-input

器件型号:ISO1212

如下图所示使用整流器二极管时、其 VF 或其他参数是否会影响 RTH 和 RSENSE 的值选择? 如果没有、为什么?

客户想知道整流器为什么不能影响设计! 谢谢。

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    整流器的影响可以忽略不计。 但是,如果您希望对电阻器进行微调以考虑到这一点,则会出现等于2 * VD 的压降。 其中 VD 是二极管的压降。 然后可以将 Vin-(2*Vin) VD 作为输入电压并重新计算电阻。  

    我们在此处提供了一款 ISO121x 阈值计算器、可直接下载: http://www.ti.com/lit/zip/SLLC457

    此致!
    安德鲁