This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:无法在我们的设计中可靠工作。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1348187/isousb211-not-working-reliably-with-our-designs

器件型号:ISOUSB211

我们在原型设计中实现了 ISOUSB211。  我们正在使用内部1V8稳压器、使用上行侧为 USB 总线供电、下行侧为3V3电源供电的参考设计。  这种设计最初是在我们的4、5个原型上完成的、但经过一些不相关的返工后、仅2、5个原型再次出现故障。  在发生故障的器件上探测 USB 线路看起来 USB 在初始化时失败、并且没有来自上行的线性调频脉冲响应。  在至少一个不工作的器件上、上行侧在 DP 上拉之前在 DP 上产生脉冲。  下游器件是 FTDI FT4232。  您是否知道导致此问题的原因和/或解决此问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您与我们联系。

    根据您目前分享的信息、我们不希望该器件在正常运行时出现任何问题。 为了能够调试此问题、请分享以下信息。 谢谢。

    1. 请分享原理图、以便我能够验证设计中是否存在任何问题或问题。
    2. 您能否详细介绍一下电路板上的返修事宜? 由于某些电路板在返修后停止工作、这会间接导致问题、包括器件引脚的 ESD 损坏。 因此、请分享更多详细信息。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返修包括抬起 SN74AHC139DR 的输出引脚并将焊盘桥接至下一个输出焊盘。  这些器件之间唯一共用的网络是连接到 ISOUSB211 GND2的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    请给我们更多时间来审查信息并作出回应。 我们将在星期一与您联系。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我注意到、对于您几周前分享的原理图、我没能给您回复、很抱歉。
    原理图看起来很好、但我没有看到任何问题。

    您是否仍面临通信问题? 如果是、您是否可以在出现通信问题时共享 UD±和 DD±的波形?


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉响应速度慢。  我再也没有不可操作板上的部件了。  以下是 ISOUSB211上行侧启动时的 DD+-:

    在此之后、D+下拉、没有其他可看的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在工作的2/5原型在启动时没有较大的瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您提供宝贵意见。

    我不确定在 D+上拉之前导致瞬态的原因是什么。 我不希望器件产生这样的脉冲、但需要仔细研究才能更好地理解这一点。

    我知道您已从非操作板上移除了设备。 如果您确实有任何其他非操作单元、请分享测试波形以更好地了解问题。 在共享波形时、还请共享 PCB 布局、以便我可以审查相同内容、并确认 PCB 布局是否有任何问题。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔