This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:使用 SN6501的5V 隔离电路

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1350089/sn6501-q1-5v-iso-circuit-using-sn6501

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其他器件:SN6501

  您好!

我正在尝试模拟(5V 到 Iso 5V)该电路、但在模拟   组件:U1*_U2_U7.D_D11时显示错误   、请帮我解决这个问题

IC:SN6501

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thangasamy,

    感谢您与我们联系。 请允许我进行测试和验证、谢谢、我将在本周晚些时候再次与您联系。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否验证了此问题、如果您解决了此问题、请发送详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thangasamy,

    您能否共享您尝试模拟的文件? 我可以尝试运行您的文件。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../iso5V_5F00_1.TSC 这里我附上了5V 隔离电路、请检查并告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thangasamy,

    感谢您共享仿真文件。 请允许我在周一再次与您联系、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您检查过仿真了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thangasamy,

    感谢您的耐心。 是的、我曾尝试对您共享的文件进行仿真、而且在运行瞬态分析时注意到同样的错误。

    该问题主要由变压器引起。 由于变压器是直流分析的简称、因此仿真找不到运行点来开始仿真。 当我稍微修改一下变压器参数时、我可以让它运行、但它作为理想的变压器、在收敛点上、运行会变得无效。 请参见下面修改后的原理图和波形。

    e2e.ti.com/.../schemwave1.pdf

    如果将变压器替换为电阻网络、将不再出现此类问题。
    如果您愿意、也可以使用评估模块(下面的链接)评估器件。

    https://www.ti.com/tool/SN6501-MULXFMR-EVM

    如果您仍喜欢进行仿真、则可以尝试进一步改进变压器、看看能否使其正常工作并避免出现收敛点。 请告诉我、谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔