This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228DFBEVM:验证 EVB 中的供电方/受电方

Guru**** 2963140 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1357268/iso1228dfbevm-verify-the-source-sink-in-evb

器件型号:ISO1228DFBEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1228

您好,先生

我已经可以通过 MCU 使用 ISO1228 EVB 读取 ISO1228状态

我将24V 应用于 J2 CH1~ch8、我可以读取接收模式的正确状态

我是否可以知道如何验证同一 EVB 中的供电模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    当前 EVM 仅执行受电方类型操作。 为了使用当前 EVM 测试源模式、您需要修改 EVM 的元件以匹配以下拓扑。 AVCC 和 AVSS 以及 LED 上的元件需要按如下所示重新排列。  

    此致!
    安德鲁