This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212 IPC-2221间隙要求

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1354169/iso1212-iso1212-ipc-2221-clearance-requirements

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: ISO1211

引脚之间的间距为0.225mm。 对于没有涂层的焊盘和引线、TI 建议遵循 IPC-2221表6-1吗?  

根据数据表、IN1和 FGND1之间的引脚电压可高达60VDC。 此相当于0.5mm 的引脚间距。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:  

    请允许我一直到周五与团队一起回顾。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是否有任何运气?

    此致!

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:  

    很抱歉耽误你的时间、我们仍在收集信息。  

    Unknown 说:
    根据数据表、IN1和 FGND1之间的引脚电压可高达60VDC。

    出于好奇、应用的输入电压是多少。 IN1和 FGND1之间的电压可以处理高达60VDC 的电压、但该器件不会在这些引脚上产生60VDC 电势。 您的应用是否具有如此高的电压?   

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我的应用可能会高达60VDC。  

    谢谢!  

    Chris。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:  

    感谢您提供更多信息。 Andrew 会检查一下、明天再和您联系。

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您在我收集信息时的耐心等待。 如您所见、当输入电压>31V 时、ISO1212DBQ 不符合 IPC-2221的最小间距要求。 为了满足此标准、需要进行保形涂层。

    对于低于31V 的输入电压、DBQ 封装符合 IPC-2221标准。

    您还可以考虑使用两个采用 D 封装并满足0.5mm 间距要求的 ISO1211。  

    此致!
    安德鲁