This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:半桥 LLC:低侧 FET 故障和 HO 短接至 HB

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1356620/ucc256403-half-bridge-llc-failed-low-side-fet-and-ho-shorted-to-hb

器件型号:UCC256403

我使用 UCC256403设计了一个半桥 LLC。 我最近有一个单元没有打开。 反向跟踪至 LS FET 的方法是短接 G-S 和 D-S。 在我寻找其他损坏措施时、我还发现高侧自举电源引脚(HB - 14)测量了高侧栅极波形(HO - 15)的16Ω。 该设计需要外部栅极驱动器、因此甚至不会硬驱动这些引脚。

我的问题是、哪些故障机制可能导致 HB 短路至 HO?

感谢您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FET 故障最有可能的原因是过电流、过电压和/或过热。  您的 ISNS 电阻器很可能未正确设置以保护 FET 免受损坏。 以下链接将为您提供一个 Excel 设计工具、您可以使用该工具根据负载选择 ISNS 电阻器。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    当 UCC256403控制器发生故障或损坏时、如果超过任何引脚上的任何绝对最大值或最小值、则会发生这种情况。   

    需要考虑的另一个重要因素。  您对 HB、HO 和 HS 引脚做了什么?  HS 将位于开关节点上、如果您未使用 HB 和 HO 引脚、   高侧驱动器极有可能暴露在较大的负电压下、导致其损坏。

    此致、