This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:图形处理器与 TFT LCD 之间的隔离

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7730, ISO1640, ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1352331/iso7820ll-isolation-between-graphic-processor-and-tft-lcd

器件型号:ISO7820LL
主题中讨论的其他器件:ISO1640、ISO7730、 ISO7760

您好!  

将其设计为在图形处理器和 TFT LCD 之间实现绝缘、如下所示。

电源中有各种隔离 IC、但我找不到 Rgb666的隔离 IC。

1. RGB666是否有隔离 IC?

2.如果我没有隔离 IC、应该将 RGB 转换为 LVDS 吗-> LVDS -> LVDS 隔离 IC -> RGB 顺序并隔离?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、seo、  

    感谢您与我们联系。 根据您的描述、我假设您提到的 RGB 信号是 CMOS、即逻辑电平信号。 如果 RGB 信号是逻辑电平信号、则可以使用数字隔离器(ISO7730)或 I2C 隔离器(ISO1640)来隔离这些信号。 如果信号通过短距离导线传输到外部 PCB、则建议使用 I2C 隔离器。

    除非信号需要通过更长的电缆长度传输、否则您不需要对这些信号(如 LVDS)使用差分协议。  

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该产品需要18位数据线(R[5:0]、G[5:0]和 B[5:0])、CLK、H SYNC、 V SYNC 和 DE 引脚(总共22个通道)

    如果通过8个 IC 隔离了22个信号、它们是否会被正确识别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、seo、  

    只要所有器件都通电、跨8个 IC 传输信号就不会出现问题。 请注意、数据表规格具有不同的工艺、电压和温度特性(除非表中另有说明)。 这意味着数据表规格考虑了器件间的差异。  

    通常、通信的协议和时序由 MCU 来处理。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    根据我的理解,这是否意味着它将通过更改它的设计,如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的。  您还可以使用通道数更高的隔离器、以节省一些布板空间、如 ISO7760。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew