This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:原理图设计

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISOUSB211, ISO7710, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1355571/isousb211-schematics-design

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: ISO7710、ISO7041、 ISO1640

大家好,  

我们正在设计采用 ISOUSB211DPR 的电路板,原理图已随附,我们希望获取您 对该设计的意见

 e2e.ti.com/.../usbIsolator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    感谢您分享原理图供您审阅。 请在下面找到我的评论,谢谢。

    1. ISOUSB211原理图大部分看起来良好。
      1. 隔离器的每一侧都有两个独立的 V1P8V 引脚、请确保这两个引脚都有自己的一组3个去耦电容器。
    2. 对于 I2C SDA 和 SCL 线路、我看到您使用了 ISO7041和 ISO7710。
      1. 这两个器件具有单向通道。 对于 I2C、SDA 线至少需要是双向的。
      2. 如果 I2C 需要双向隔离通道、请使用 ISO1640来代替 ISO7041和 ISO7710。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:  

    感谢您的 快速响应。 我们 将 根据它更新设计。  

    我们有点担心 电源路径的实施。  您能 分享一下自己对以下方面的看法吗?   

    • 双向电源路径、尤其是连接到处理器 USB 总线电源感应的路径
    • 如何在系统中实施电源方向交换、
    • 基于 OTG 的双角色端口实施
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    感谢您寻求有关实施 OTG/DRP 的指导原则。 请参考下面两篇描述了如何实施 OTG/DRP 的文章、以及示例方框图。 谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。

    实现隔离式 USB2.0 On-The-Go (OTG)端口

    如何实现隔离式 USB 2.0高速 Type-CRegisteredDRP


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Koteswar Rao