This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228DFBEVM:SPI 接口

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO1228DFBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1353606/iso1228dfbevm-spi-interface

器件型号:ISO1228DFBEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1228

您好,先生

我想设计一个 DI 模块、我有 TI EVB、我看到了 J3 Connect、仿真工具用于 ISO1228、或者需要任何软件狗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您与我们联系。  

    ISO1228DFBEVM 不需要软件狗即可测试正常功能。 J3是一款标准的2x5引脚连接器、可方便使用。

    如果您没有该电缆、则可以使用 J5或 J8接头评估 EVM。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是否有任何 GUI 来验证 EVB? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

     ISO1228DFBEVM 不需要 GUI。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    DI 需要32通道,因此在板上需要 iso1228x4,我们需要编写代码以读取 ISO1228,

    您可以为我共享源代码吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    否、目前我们没有可用的示例代码。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我需要一个基本源代码来链接 ISO1228、您能提供帮助吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:  

    由于器件不需要代码、因此没有示例代码。 以下数据表部分介绍了最基本的 SPI 设置。  

    要从 ISO1228读取:

    1. 将 nCS 拉为低电平。
    2. 从主机控制器提供 SCLK。
    3. 读取上述时序图中 SDO 上引脚 IN8-IN1的状态(位标记为 O8-O1)。
      1. 可以在 SDO 上的每个地址阶段读取输出寄存器(位 O8-O1)。

    此致!
    安德鲁