This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:关于 ISO1050缺陷原因的调查

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1355544/iso1050-inquiry-regarding-the-cause-of-iso1050-defects

器件型号:ISO1050

您好、TI 专家

客户一直遇到 ISO1050不断出现的缺陷。

他们将询问发生这些缺陷背后的原因。

[故障现象]

-输出故障发生由于在 ISO1050的缺陷,它接收5VDC 电源和提供3.3VDC 输出。

- VCC1 (1针)- GND1 (4针)电阻测量结果(从电路板分离后作为一件物品测量)

1)有缺陷的部件:测量值为12欧姆。

2)正常部分:测量值约为600欧姆。

客户通过 TI_Customer 退货提交了几个申请、但部件分析流程被拒绝、因此只收到了如下简短回复。

→"基于客户故障模式、"引脚1 (VCC1)低电阻(12 Ω)至引脚4 (GND1)是 EIPD/EOS 的特征。"

基于上述情况、客户询问如下。

1. ISO1050DUBR 缺陷因子检验请求
-。 是否有可能确定缺陷的原因?

2.申请 ISO1050DUBR VCC1单一限制测试数据
-。 VCC1 MAX 电压为6V。 您能否提供有关电压超过特定 V 时出现的缺陷现象和类型的数据?

3.电路有问题吗?

e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2403_2D00_00545_5F00_TI-Quality-Report.pdf

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    我们将查看这些信息、我们的专家将在明天与您联系。

    谢谢。
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、  

    感谢您与我们联系。

    1. 返回器件的故障情况显示为 VCC 到 GND 短路。 电源接地短路通常是由某些电气过载(EOS)引起的、进一步的故障分析无法确定更多信息。
      1. 裸片损坏通常过于严重、无法确定大多数 EOS/EPID 情况的任何细节(电感物理损坏)。
    2. 由 VCC1引脚上超过6V 电压引起的最常见故障是 VCC 与 GND 短路。  
    3. 原理图看起来很好。 请确保3.3V 电压轨由隔离式电源供电。 (隔离式电源未包含在原理图片段中)。

    此致!
    安德鲁