This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541D:无法通信

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1641, ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1355377/iso1541-iso1541d-not-able-to-communication

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO1540、ISO1640、ISO1641

  +

。 SIDE1:VCC1-3.3V、GND1 -GND  

。 侧边2:VCC2-5V、GND2 -PGND  

 查看原理图、我们无法通过 ISO1541与两个器件进行通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

     关于您提供的信息、我想说明几点:

    1. 在原理图中、VCC1和 GND1之间好像有一个0.1uF 的去耦电容器、这很好。 但是、VCC2侧没有0.1uF 的去耦电容器。 这是器件正常运行所必需的、我们强烈建议在 VCC2侧使用去耦电容器。
    2. 如果您对该系统使用时钟延展、请考虑 使用 ISO1540隔离器、因为 ISO1541可能无法正常工作。
    3. 如果该系统是新设计、请考虑使用 ISO1640或 ISO1641、因为这是我们最新的 I2C 隔离器、且优于 ISO1540/ISO1541器件。

    我还想提出几个问题:

    1. 能否更详细地解释一下有关波形的更多信息? 由于波形没有标签或解释、我无法理解。
    2. 什么器件连接到 ISO1541的1侧? 我们希望检查这些信号的兼容性、因此该器件的器件型号会很有用

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您重播。

    至于您的评论、我将在侧面添加0.1Uf、然后我将尝试  

     我使用隔离 I2C 进行 SM 总线换向。 我用 STM32F104和 Side1连接到 STM 和 Side2连接 SMBus 设备。

     不管给定的波是为 Side2、在这边、我做了一个主器件从02地址请求数据、STM I 设置是02 地址、但我没有收到 STM 模型的任何重放、没有 ISO1541它运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gopal、  

    感谢您提供更多详细信息、我看不到您提到的任何连接。  

    由于正常操作需要0.1uF 电容器、请添加该电容器。 让我们知道问题是否继续存在。  

    此致!
    安德鲁