This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:CTR 随温度的变化

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1355709/isom8110-ctr-variation-with-respect-to-temperature

器件型号:ISOM8110

CTR 随温度的变化可在数据表中找到、如果可用、您能否向我们分享该图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    遗憾的是、我们没有可用于共享的温度数据 CTR。 但是、数据表上提供了 CTR 范围(如下所示)。 数据表中的最小值和最大值均作为最坏情况下的值、并针对工艺、温度和电压进行了表征。  

    此致、
    A·维塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaditya Vittal 的响应。 因此、我们可以将数据表中提供的 CTR 视为整个温度范围(-40至125摄氏度)内 CTR 变化的最坏情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。 这对我们大有帮助。