This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6731:电源电压范围问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1355628/iso6731-question-of-supply-voltage-range

器件型号:ISO6731

大家好、

我在 下面的数据表中有一个电源电压范围问题:

为什么建议的 VCC 范围不 像1.71~5.5V 那样连续?

如果我的客户将1.9V 用于 VCC、是否会出现任何问题?

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的提问。

    如您所见、数据表中列出的电源电压为1.71V-1.89V 和2.25V-5.5V。

    施加1.9V 电源电压 VCC 的 在建议工作条件列出的范围内。 因此、我们无法保证此器件在 VCC 超出这些范围时能够正常运行。  

    此致、
    A·维塔尔