This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710-Q1:请帮助我选择正确的 ISO7710-Q1封装

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1354421/iso7710-q1-please-help-me-choose-the-correct-package-of-iso7710-q1

器件型号:ISO7710-Q1

您好!

我想在设计中使用 ISO7710-Q1、但我不知道哪种封装适合我。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ISO7710-Q1可使用2种不同的封装尺寸:DW (SOIC 16引脚)封装和 D (SOIC 8引脚)封装。

    DW 封装为 10.30mm× 7.50mm、是这两个选项中的较大封装尺寸。 如果您希望 IC 占用更少的布板空间、D 封装将是一个不错的选择 、因为它是4.90mm× 3.91mm。

    对于此器件、两种封装尺寸具有相同的隔离额定值。 如需更多信息、请查看 ISO7710-Q1数据 表:EMC 性能优异的 ISO7710-Q1高速单通道增强型数字隔离器数据表(修订版 B)(TI.com)

    此致、
    A·维塔尔