This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432DFMEVM:ISOW1432DFMEVM

Guru**** 2941820 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1353662/isow1432dfmevm-isow1432dfmevm

器件型号:ISOW1432DFMEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1450

您好!

在电路板中具有 RS485和 RS422通信功能。 我将在 RS485使用 ISO1450。 您为422器件推荐了什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    感谢您与我们联系。

    RS 至422和 RS 至485的电气规格相同、因此、相同的收发器在 RS 至422和 RS 至485上都是有效的。 ISO1450对于 RS 至422和 RS 至485具有同等的作用。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔