This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:安全手册

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1640-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1353347/iso1640-safety-manual

器件型号:ISO1640

团队、

我们是否有针对 ISO1640DWR ?

我的客户希望进行安全分析、并需要 有关故障模式及其相关率的信息。

此外、您能否确认 器件在其中一个引脚发生短路时  "无法打开"  而不是"短路失败"?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franziskus:

    感谢您与我们联系。 我们没有 ISO1640的安全手册;但您可以  在产品文件夹中找到 ISO1640-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA。

    如果发生单侧失效、只要电流受到限制并遵守安全限值、所有 TI 隔离器都可视为"失效断开"。 这将确保不会超过最大结温、并且不会因为封装升温而导致次级故障。  

    我们在 了解隔离器的失效模式(修订版 B)(TI.com)中更详细地介绍了这一点。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew!