This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:用于-55C 操作的变压器

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1353558/sn6505a-transformer-for--55c-operation

器件型号:SN6505A

您能否建议 SN6505的额定工作温度为-55C 至85C 的变压器。  5V 输入和5V 输出、极低电流、2 mA。  该器件指定在-55°C 下运行、但数据表中推荐的变压器似乎均未达到该温度的额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您与我们联系。
    抱歉、我不知道有任何支持-55°C 工作温度的变压器。 请联系您偏好的变压器供应商、并检查他们现有的-40C 级产品是否支持-55C、他们或许能够对此进行确认。 这将是为-55°C 获取变压器的最快方法。 谢谢。


    此致、
    拉奥·科特什瓦尔