This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721DEVM:对于 IEC 60664-1的组件、必须考虑表 F.5的哪一列?

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1352734/iso7721devm-which-column-in-table-f-5-has-to-be-considered-for-components-for-iec-60664-1

器件型号:ISO7721DEVM

由于 TI 针对所有组件封装使用材料组 I、因此减少了满足 IEC 60664-1标准的约束。 为了确保将 IEC 60664-1表 F.5的爬电要求与 TI 组件数据表进行比较而必须参考的列、您能回答一下是第3列 还是第5列、材料组1 污染等级2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是第5列。

    谢谢。
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saleem:

    在参考标准 IEC60664-1:2020中图 H.1中的第5.3.3.8节和流程图时、内容不清楚。

    此致、Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    是的、标准 可能非常 令人困惑。

    最好咨询您的认证机构以确保一致性。 我看到过两家认证机构对标准的解读不同的情况。

    谢谢。
    萨莱姆