This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141FCC:采用小型封装的数字隔离器

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1353084/iso7141fcc-digital-isolators-in-small-package

器件型号:ISO7141FCC

你好。

如果以前有人回答过、我深表歉意。 您能否建议/提供采用最小封装的数字隔离器的4个或更多通道?

我 目前正在使用 ISO7141CCDBQR、但需要更多封装较小的通道。

此致、

SP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath:

    目前、DBQ 封装是适用于4通道器件的最小封装。 我们确实有一个采用 ISO6521REU 的较小封装;然而、这将只有一个双通道器件。 以下是适用于数字隔离器的可用封装的快速比较。  

    此致!
    安德鲁